This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:motorware lab 1b

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, LAUNCHXL-F28069M, DRV8301, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814408/ccs-launchxl-f28069m-motorware-lab-1b

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8301BOOSTXL-DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在尝试使用 motorware lab 1b。 我尝试在 CCS 中为实验1b 生成图形。 我将 launchxl-f28069M 与 boostxl-drv8301搭配使用。 我的问题是、为了让本实验生成图形、我是否必须将 LaunchPad 连接到 drv8301? 目前、我只是连接 launchpad、但所有3个图形都是平坦线。

谢谢  

Safwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请在连接 BoosterPack 的情况下尝试。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    将 launchxl-f28069M 与 boostxl drv8301相连时、launchpad 的电源来自 drv8301。 由于我还通过 USB 将 Launchpad 与 PC 相连、我应该移除哪个跳线? 开关 S1中的序列是否会有任何变化(当前所有3个开关都为高电平)?  

    谢谢

    Safwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已根据 motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs\readmefirst_instaspin_launchboost.pdf 中的设置设置电路板?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 解决了