This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:为什么 Uniflash 和 XDS110调试探针对 TMS320F2812的闪存进行编程时会出错?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815829/tms320f2812-why-while-programming-flash-memory-of-tms320f2812-by-uniflash-and-xds110-debug-probe-giving-error

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

任何人能否帮助说明在 Uniflash 和 XDS110调试探针对 TMS320F2812的闪存进行编程时出现此错误的原因、以及如何解决此错误:-

在我尝试更新固件 xdsdfu-e exe 后,即使在系统 XDS110的设备管理器中检测到错误,它也会提供错误的0设备。 那么、我如何解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的调试 JTAG 页面详细介绍了错误-260:(搜索错误编号)

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    也就是说、无法访问调试探针的根本原因可能是调试探针被其他应用锁定。 换言之、请确保 CCS 和 Uniflash 不会同时运行(似乎您已经安装了这两个器件)、如果是这种情况、请尝试拔下并重新插入调试探针(甚至插入其他 USB 端口)、 因为一个进程可能会劫持您的 XDS110、从而阻止它被另一个应用程序可见。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    感谢您的回复和评论!

    我将检查并更新您的内容。

    此致、

    Mahendra