This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN-FOC 用户指南#39;s 指南:磁场增强

Guru**** 2551710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810127/tms320f28069f-instaspin-foc-user-s-guide-field-boosting

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对《InstaSPIN-FOC 用户指南》有疑问。

具体而言、它用于磁场增强。

《InstaSPIN-FOC 用户指南》中提到了场强增强以及场强减弱;例如、"自动或手动场强减弱和场强增强"。

什么是磁场增强?

如何在 InstaSPIN-FOC 中运用磁场增强功能?

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的实验在 instaSPIN-FOC 中使用此函数、您可以添加一个正 ID、如果需要、可以实现场增强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    您的评论请原谅我的延迟回复。

    应何时应用场强升压?

    请解释一下 ACIM 中场强增强的实际情况吗?

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在大多数情况下、即使对于 ACIM、您也不需要使用此类磁场增强功能、因此您可以在所有 instaSPIN 项目中忽略它。

    BTW、 通过增大 ID 基准电流、未将 PMSM 的 ID 设置为零、或未将 ACIM 的 ID 设置为 ID_RARated 来实现场增强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim