This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:无法连接 Vienna 套件 SFRA

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, POWERSUITE, TIDM-1000, CONTROLSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810487/tms320f28377d-vienna-kit-sfra-not-able-to-connect

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SFRApowerSUITETIDM-1000controlSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

大家好,  

I m on CCS8.2 and using defult Vienna project (使用 CCS8.2并使用 defullt Vienna 项目)。  

我可以在 PC 上看到串行端口 ,但在启动 SFRA 时 ,我无法连接 :哪里出错了? 我应该检查什么?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    您可以发送错误的屏幕截图吗? 另外,请确保在“Setup Connection (设置连接)”窗口中取消选中“Boot on Connect (在连接时引导)”。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sira ,

    是我未选中引导 无结果。  错误位于左下角 :  小方块从 黄色变为红色,表示无法连接。

    我现在没有套件  

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    您是否使用了默认波特率? 您可以尝试增大/减小(系数2)并检查它是否会产生任何差异。

    您使用的是 DigitalPower SDK v1.03吗?  

    假设其他情况正常、即 COM 端口显示等

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sira,  

    没有任何方式 未连接。

    我想在此回顾一下: 默认项目, COM (我可以看到正确的项目),SFRA 不连接  。   I m on latest Cortrolsuite (Using powerSUITE internal to IT) and CCS 8.2  

    您是否确认 您的套件是否正常工作?  

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    TIDM-1000在 C2000Ware-DigitalPower-SDK 中进行维护、不再在 controlSUITE 中进行维护。  

    请使用 SDK 中的维护版本进行测试。

    另外,确保 JTAG 和 UART 的开关 A:SW1都处于“开”位置。  

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否确认您为 Vienna 项目所处的构建级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我要将其标记为"TI 认为已解决"、如果有更多信息、请随时回复、我们将解决这些问题。

    最棒的
    Matthew