This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:改进 QEP 校准

Guru**** 2930280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/813934/tms320f28069m-improve-qep-calibration

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的 TI 团队:  

我们正在实施传感 FOC 功能,现在我将使用以下代码进行编码器初始化:

//如果我们强制对齐、使用 Rs 重新计算、将 eQEP 角度与转子角度
CTRL_Obj * obj =(CTRL_Obj *) MC_ctrlHandle 对齐;
if (EST_getState (obj->estHandle)= EST_State_Rs)
{
ENC_setZeroOffset (MC_encle、(Get_QEP Handle)
(Maximion_GetPositionCounter)(UQ32))}(GetPositionCounter)(GetPositionCounter)(Maximum_GetPositionCounter))(_GetPositionCounter)(_GetQ32 

我们如何改进这一步骤?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在寻找哪种改进? 它是否未按预期工作? 您能详细说明吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我被告知这是一个临时解决方案,我们如何长期改进? 我们是否确定设置这样的0角度将始终按预期工作? 因为我们观察到一些电机由于角度设置错误而无法正确启动的情况。

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您在说这是临时解决方案时所指的是什么。 您还有什么背景吗?

    电机上是否有高负载? 您可以尝试增大 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT 吗?

    谢谢、

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想知道、在切换至有传感器模式之前、有一种更好的方法来初始化编码器0位置、而不是使用具有高电流的 RsOffline 功能来维持转子并使用 FOC 无传感器角度?

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是我们解决方案中唯一的方法。 我唯一能想到的是实验21、它演示了初始位置检测、但该技术只能用于某些凸极 PM 电机。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的注意。