主题中讨论的其他器件: controlSUITE、 DRV8301-69M-KIT、 DRV8301
我可以使用 TMDSHVMTRINSPIN 高压电机控制套件来控制 BLDC 三相72Vdc 40A 电机吗?
我知道该套件可以提供72Vdc、但电机将有多少电流、20A?
此外、Altium 无法从 controlSUITE 中读取包含此套件的 HVMotorCtrl+PFC 的原理图、我是否可以使用另一个链接获取原理图和 PCB 布局?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我可以使用 TMDSHVMTRINSPIN 高压电机控制套件来控制 BLDC 三相72Vdc 40A 电机吗?
我知道该套件可以提供72Vdc、但电机将有多少电流、20A?
此外、Altium 无法从 controlSUITE 中读取包含此套件的 HVMotorCtrl+PFC 的原理图、我是否可以使用另一个链接获取原理图和 PCB 布局?
谢谢
不可以、 TMDSHVMTRINSPIN 仅支持最高400VDC/10A (RMS)、20A (峰值)的电压(仅限于电源模块)。 您可以提供72VDC 作为此套件的电源、但最大电流仍为10A (RMS)/20A (峰值)、10A (RMS)/20A (峰值)是施加到电机相位的最大值、而不是直流总线输入。
您可以尝试支持高达60V 和40A 持续电流的 DRV8301-69M-KIT 板。
http://www.ti.com/tool/drv8301-69m-kit
您无法在 DRV8301-69M-KIT 上执行此操作 、因为 DRV8301的最大电压仅为60V。 如果您希望使用此类电压和电流运行电机、则必须设计自己的电路板。