This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:防止 ADC 中断溢出的问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814884/tms320f280041-question-on-prevent-an-adc-interrupt-overflow

器件型号:TMS320F280041

您好、Vivek、

我想在此 主题基础上提出一些问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/750511?TMS320F280041-F280041-ADC-Interrupt-Overflow-Issue#pi320995=1

关于 您对 Ricky 的回复、建议我们 在清除 ADC 中断和 ADC INT 溢出标志之前清除 INT1E、然后将该位设置 为高电平。

您能帮我理解背后的原因吗? 它可以正常工作、但我认为在这种情况 下不会设置 ADC INT 溢出标志。 我的理解是否正确?

我的客户遇到同样的问题、希望知道机制。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 文档中的" ADC:如果 INTxCONT (继续中断模式)未被置位、中断可能会停止"一节。 这是不同器件的勘误文档、但也适用于此器件。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    由于 F280049上也存在此问题、因此未来的芯片勘误表中是否会添加此项?

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Sheldon、它将添加到下一版文档中。

    此致、

    Vivek Singh