您好!
为 F28M35H52C 的 ADC 加电时 、外部高基准(ADC1VREFHI)和3.3V 模拟模块1电源引脚(VDDA)均加电。
外部高基准(ADC1VREFHI)由 LDO (5VA 至3.3Vref)供电。 3.3V 模拟模块1电源引脚(VDDA)由直流/直流(5VA 至3.3V)供电。
现在,当 VDDA 引脚的电压达到0时,5VA 会快速下拉(大约为3伏)。因此,上述现象会导致低于额定电压3.3Vref。
所以我的问题是 ,ADC1VREFHI 和 VDDA 是否有电,导致阻抗变化。谢谢。