This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28379D controlCARD

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815751/f28379d-controlcard

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTMDSHSECDOCK

什么是控制卡?它与使用具有 GIO 引脚的 Piccolo C2000 DSP 有何不同?

我将使用  具有 Delfino DSP 的 F28379D controlCARD、通过在 Simulink 中实现的数字控制来控制逆变器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubhangi,

    使用 C2000微控制器(例如 TMS320F28379D)并不像供电那么简单。 器件上电、加载代码和运行需要大量支持电路。

    当客户使用 C2000进行评估时、设计和构建定制的 PCB 来容纳此电路可能需要付出高昂的代价。 因此、我们提供了评估模块(EVM)。

    我们提供的 EVM 类型之一是 controlCARD。 您正在查看的这款产品提供了板载仿真器、旨在连接到 TMDSHSECDOCK 扩展坞以输出信号并为 controlCARD 供电。


    另一个区别是、controlCARD 被设计成在标准温度和压力下工作、而它使用的 TMS320F28xx 器件具有更宽的温度容差。 已经做了一些成本考虑、但总体 controlCARD 具有良好的性能、是如何开发特定于应用的电路板的一个很好的示例。

    此致、
    Cody