This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S:EMIF GPIO 复用引脚选择。

Guru**** 2472420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815502/tms320f28377s-tms320f28377s-emif-gpio-muxed-pins-selection

器件型号:TMS320F28377S

您好、先生、

我们使用的是 TMS320F28377SPTP、请参阅数据表第42页、表4-3:

TI 28377S EMIF 的数据线能否仅直接使用高16位(EM1D16~EM1D31、多路复用 GPIO53~GPIO68)?

目前、低16位 DATA12引脚与引导加载程序引脚进行多路复用、我们与 LAN9252进行通信、并且在启动电源时可能会发生故障。 因此、我们希望避免使用该引脚;

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    不可以、更高的16位只能用于32位接口。 对于16位接口、只能使用低16位。 默认情况下、EMIF 不驱动引脚、因此您可以在数据引脚上拉一周时间(基于所需的引导模式)、这不会导致任何问题。 我假设 LAN9252在默认情况下不会驱动数据 apin。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色周

    另外请记住、您可以自定义引导模式引脚。  来自 TRM

    Tommy