This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:在闪存上放置两个.out

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/813846/ccs-tms320f28377s-putting-two-out-on-flash

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我想将代码放在闪存的组0和组1上。 因此、在这方面、我有一些疑问。

如何在闪存上放置两个可执行文件? 实际上、我想运行存储在组0的扇区中的代码。 但是、正如我所说的、当主代码上出现任何错误时、我的辅助代码开始执行、而辅助代码在 bank1上。 这是可行的吗??、我的代码位于 C 中

2.在生产时如何 同时在闪存上放置两个".out"文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    由于您计划在组中包含两个映像、我想提请您注意一点:在 F28377S 器件中、为闪存组1执行构建了额外的等待状态。 您可能已经注意到了两个内存组的执行性能差异。

    关于两个可执行文件:您可以合并两个输出文件。 请访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Combining_executable_files

    请注意、没有显示 C2000的 Wiki 示例。 对于 C2000、您需要使用  C2000编译器中的 ofd2000.exe 和 hex2000.exe 工具。

    您可以根据需要在 Bank0中设计应用、以跳转到 Bank1中的应用。  如果您对此有任何具体问题、请告知我们。  您可能希望打开一个新的线程、以便我们可以将其分配给相应的专家。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您对此还有其他问题吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi