This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:Tms329f 28069

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814984/tms320f28069-tms329f-28069

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的 先生:

我必须使用 Launch Pad 和 drv 8302 boosterxl 驱动程序旋转和控制 BLDC 电机。

实际上,我 在 controlSUIT 开发工作室中使用了 PMSM 示例,然后尝试了解 PMSM 示例。  但我不 理解 使用大量宏和状态机实现方法的编程方法。 您能做些什么来了解该计划吗? 我不知道如何在该程序中更改 PWM 频率。

请您点一些光。  我将能够解决这个问题。

感谢您,

此致

Sundari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宏用于定义一些函数、如内联函数、并由其他代码调用。 您可能会找到有关如何使用驱动程序的相关文档、这些文档也可作为 F2806x 器件的参考。

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2803x_v121\~文档

    您可以找到有关电机控制模块的文档、该文档应能帮助您了解该程序。

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3\~Docs

    如果您没有机会查看研讨会材料、我认为这将有助于揭秘一些术语和架构。

    https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops