This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:tidm1000

Guru**** 2530260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814976/tidm-1000-tidm1000

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCD7138

关于 TIDUCT9文档中的 LLC 设计、输出交错连接似乎被错误地打印。 是否有拼写错误?

从 TIDUCT9–2017年1月文档中、您能评论此观察 pl:在随附文档的 pdf?e2e.ti.com/.../tidm_2D00_1001-system_5F00_output.pdf 中

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用 C2000的 TIDUCT9–2017年1月 LLC 交错设计中使用的代码能否移植到 UCD3138中或在 UCD3138中重复使用...希望只需进行最小的更改?

    我们在许多正在开发的产品中使用 UCD 3138、并使用 UCD7138芯片...因此、如果可以、它将极大地帮助我们的超小型5V/400W 交错设计产品上市。

    Thnx 寻求此问题的任何帮助。

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于代码是为 C2000设计的、因此在 UCD3138上没有运行的路径。 这将是您开发时需要进行的练习。  

    2.文档有问题,您正确,连接不应该存在。 我会将其作为错误进行归档并修复。