请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
如果我的客户在程序中设置了 TBCTR = 0、则器件会错过在 TBCTR 为0时应发生的事件(TBPRD 更新和 PWM 低电平输出)。
当下一个 TBCTR 变为0时、会执行错过的事件。 (即一个周期延迟)
因此、我的客户设置 TBCTR = TBPRD-1而不是 TBCTR = 0。
在这种情况下、不会发生事件错误。
使用 TBCTR = TBPRD-1时是否存在问题?
您可能会想到一个奇怪的问题、但我提出这个问题是因为客户要求我按原样向 TI 确认上述内容。
我认为将其用作 TBCTR = TBPRD-1不是问题、但请告诉我以防万一。
此致、
Sasaki