This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何更新 TBCTR

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814559/tms320f28377s-how-to-update-tbctr

器件型号:TMS320F28377S

您好!

如果我的客户在程序中设置了 TBCTR = 0、则器件会错过在 TBCTR 为0时应发生的事件(TBPRD 更新和 PWM 低电平输出)。

当下一个 TBCTR 变为0时、会执行错过的事件。 (即一个周期延迟)

因此、我的客户设置 TBCTR = TBPRD-1而不是 TBCTR = 0。

在这种情况下、不会发生事件错误。

使用 TBCTR = TBPRD-1时是否存在问题?

您可能会想到一个奇怪的问题、但我提出这个问题是因为客户要求我按原样向 TI 确认上述内容。

我认为将其用作 TBCTR = TBPRD-1不是问题、但请告诉我以防万一。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、一般而言、这不是问题、您可以将 TBCTR 设置为所需的值。 只有当特定客户的系统需要 TBCTR 时才会出现问题、在这种情况下、这似乎不是问题。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima-San、

    感谢您的支持!

    我将向我的客户报告这一点。