主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 BOOSTXL-3PHGANINV、 BOOSTXL-DRV8301、 SFRA
我在一个已解决的主题中提出了这个问题、但我认为这是一个值得其自身主题的主题。 关于使用 QEP 控制第三个 PMSM 的可能性、假设它使用三相逆变器、我有几个问题:
- 用于 TMS320F23789D 的 LaunchXL BoosterPack 具有许多接口(I2C、UART、SPI、ADC、DAC、 PWM 等)。 要基于为两个电机控制而开发的 FCL 代码并为第三个电机添加命令、我们是否需要第三组连接器上的所有这些接口? 控制第三个电机可能只需要一些器件?
- TMS320F28379能够连接到第三个 QEP 通道、但其他接口有何可用性? 例如、我检查了 I2C、似乎处理器上只有2个通道、因此第三个 BoosterPack 连接器没有第三个通道。 PWM 呢?我知道有24个 ePWM 通道(对于3个 PMSM 来说足够了)、但只有16个 HR-ePWM 通道(对于3个 PMSM 来说不够)。 PMSM 使用哪种类型的 ePWM?
- 您是否拥有(或有权访问)开发板原理图和电路板布局? 我确实看到生产数据 pdf 中有一个图层的原理图和打印件、但是访问 TI 的原始/最新设计文件将会非常有帮助。 (我看到这些可用于 BOOSTXL 板,但无法用于开发板)。
再次感谢。