This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:用于 motorware 的 I2C 代码

Guru**** 2298590 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/812327/tms320f28069m-i2c-code-for-motorware

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREcontrolSUITEC2000WARE

尊敬的支持:

我尝试让 i2c 与 motorware 配合使用、并注意到以下目录中没有 i2c.c:

C:\TI\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\drivers\i2c\src\32b\F28x\f2806x

但有一个 i2c.h 文件。   为什么会这样呢?  我可以在哪里找到相应的 i2c.c 文件?  请提供建议。

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    motorWare 中没有相应的 i2c.h 和 i2c.c、i2c.h 是 controlSUITE 中的位文件结构头文件。 您必须将这两个文件写入参考指南(motorware_hal_tutorial.pdf)、或者您可以使用 controlSUITE 中的位归档结构 I2C 示例、并将其直接合并到 motorWare 中的项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    感谢您的说明。  为什么 motorware 中没有 i2c.c 文件?

    谢谢、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MotorWare 只关注电机控制算法、因此仅支持与电机驱动器相关的外设、不提供所有 外设的驱动程序文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    好的、也感谢您的明确说明-我没有意识到这一点。  那么、它是用于外设的 C2000Ware 和用于电机的 Motorware -明白了。

    谢谢、
    Tim