This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:高频注入是电机的声音

Guru**** 2926360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814619/tms320f28062f-high-frequency-injection-is-the-sound-of-the-motor

器件型号:TMS320F28062F

21.      初始和慢速位置检测(IPD_HFI)、可实现从(AFSEL)到 FAST 的转换:扭矩控制模式[F2806x】

  

调试此例程,高频注入是电机的声音。为什么是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何电流波形来显示此问题? 通常、由于在 IPD 和 HFI 相位中向电机注入高频电流、因此电机会产生高频噪声。

    顺便说一下、请不要在同一主题上创建多个主题帖、并查看对其他帖子的回复。 我们要关闭此主题。 谢谢。