This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:f28379d

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814436/tms320f28379d-f28379d

器件型号:TMS320F28379D

大家好、  

我是 CCS 的新手、使用 F28379D launchpad。 我在 CCS 上测试了 DAC 使能示例、并可以通过 CCS 的"Registers"窗口查看结果" BE8 "。  

//配置 DAC
//
configureDAC (DAC_NUM);

while (1)
{
DAC_PTR[DAC_NUM]->DACVALS.ALL = dacval;// dacval = 3048
DELAY_US (2);
}
}

但是、我无法测量 launchpad 的参考输出 DACA/ADCINA0上的任何内容。 我想知道如何设置 launchpad 的输出。  

但是、同样=

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如果 DACCTL.bit.DACREFSEL 为0、您能将其更改为1吗?