This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何创建 SPWM 信号?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814522/ccs-tms320f28335-how-to-create-a-spwm-signal

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我已经稍微使用了 F28335的 ePWM 模块、我设法提取了一些 PWM 信号、但现在我想提取双极 SPwm 信号、因为 我想控制逆变器的开关信号、它需要这种类型的调制。 有人可以帮助我或指导我执行该操作? 我使用 Code Composer Studio 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于哪种应用?

    我们这里有使用 SVPWM 的参考示例

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensorless_2833x