This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:TMS320F28379S、ePWM

Guru**** 2903320 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814017/ccs-tms320f28379s-tms320f28379s-epwm

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

目前我使用 的是 TMS320F28379S。

我想将 PWM3A/B 设置为独立模式、以便我可以使用 CMPA/CMPB 寄存器在每个 PWM 上加载占空比。
我还想让这些 PWM 180异相。

下面是我的电流设置、它允许我在独立模式下运行、但我不知道如何使 PWM3B 与 PWM3A 180度异相。  

有什么建议?  

EPwm3Regs.TBPRD = 300;
EPwm3Regs.TBCTR = 0;
EPwm3Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 300;//将相位寄存器设置为零
EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;//非对称模式
EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;
EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 1;
EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;//时钟与 SYSCLKOUT 的比率
EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
EPwm3Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;

//操作限定符子模块寄存器
EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = 0;
EPwm3Regs.CMPB.bit.CMPB = 0;
EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm3Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_CLEAR;
EPwm3Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;
EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 0;
EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = 1;
EPwm3Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 2;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过配置 syncin 和 out 信号在 PWM 实例之间配置相位。 有关 更多详细信息、请参阅器件 TRM 部分 ePWM 章节中的应用到电源拓扑。

    同一 PWM 实例的 A 和 B 信号之间不可能存在相位。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我希望听到的,但谢谢!