This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:CLA - DMA 可访问性

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814365/tms320f28376s-cla---dma-accessibility

器件型号:TMS320F28376S

尊敬的先生:

我们最近 获得了原型板,我们正在进行启动 测试 ,该板包含   TMSF28376SZ  并计划使用  

CLA 执行一些计算以减轻主内核的负载。

为此、我们计划使用 DMA 在 CLA/CPU 和 CLA/ADC 之间传输数据  

我所见过的内容

a:DMA 和 CLA 无法访问相同的存储器区域 (DMA 仅限于 GSx RAM 块 ,CLA 仅限于 LSx RAM 块) ? 正确吗? 是否有任何解决方法使其正常工作  

B.在 CLA 和 C28之间传输数据的最佳方式是什么(除了 CLA/C28之间的共享存储器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] a. DMA 和 CLA 不能访问相同的存储器区域 (DMA 仅限于 GSx RAM 块 、CLA 仅限于 LSx RAM 块) ? 正确吗? 是否有任何变通办法使其正常工作 [/报价]

    是的、没错。 无权变措施。

    [引用] b.在 CLA 和 C28之间传输数据的最佳方式是什么(除了 CLA/C28之间的共享存储器)? [/报价]

    除了 LSx RAM 之外 、  还有 CLA <-> C28消息 RAM、可用于在它们之间共享信息。

    此致、

    Vivek Singh