This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:DMA 触发延迟

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28376S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/812218/tms320f28376s-dma-trigger-latency

器件型号:TMS320F28376S

尊敬的先生:  

我们正在 开发的产品中使用 TMS320F28376S,对 DMA 模块进行重新分级几乎没有什么问题

  1. 从外部信号(如 XINT)触发的 DMA 延迟是多少(直到 DMA 开始传输的 SYSCLK 数,假定没有高优先级 DMA 通道,总线上没有 CPU 或 CLA 冲突)  
  2. 内部信号(如 TIMER0 )的 DMA 触发延迟是多少(直到 DMA 开始传输的 SYSCLK 数,假定总线上没有高优先级 DMA 通道与 CPU 或 CLA 发生冲突)  
  3. DMA 是否有可能在  传输结束时触发 CLA (我知道 CLA 可由 ADC、ePWM 触发)?
  4. 如何轻松确定之前的 DMA 传输已经完成(传输结束时没有触发实际中断)  

Eyal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    我需要确认这一点、但延迟可能与中断相同:外部源为16个周期、内部源为14个周期。  DMA 不可作为 CLA 的触发任务源。  您可能会让 DMA ISR 生成一个 XINTx 信号并使用这个信号来触发 CLA 任务的开始。  我意识到这可能不是理想的、它会消耗额外的周期、但可以做到。  要确定 DMA 传输是否已完成、您可以读取 DMA 控制寄存器中的标志位。

    我希望这能解答您的问题、如果是、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢你。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    用 ‘团队提供的信息更新我之前的回复-‘内部’触发器的延迟为4个 SYSCLK 周期,外部’触发器的延迟为6个 SYSCLK 周期。

    我希望这能解答您的问题、如果是、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢你。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    一个次要更新-。 一个内部触发器需要4个 SYSCLK 周期。 对于外部触发、它将超过7个 SYSCLK 周期。  我们拥有的数据不包括 路径延迟。 请告诉我您是否必须 有准确的数字、 但要获取该信息 需要一些时间。

    - Ken