This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:C2000电机 SDK、从 CLA 运行 FOC 示例?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/808948/tms320f280049c-c2000-motor-sdk-run-foc-from-cla-example

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

您好!

我已经 运行了 c2000ware-motorcontrol-SDK 实验。

我有一些繁重的通信和显示任务正在运行、希望尝试从 CLA 运行 FOC。  

我是否可以使用一个工作示例?  

谢谢、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 F280049C 上的 instaSPIN-FOC、还没有、但在 C2000Ware 中有一些通用 CLA 示例、您可以查看这些示例作为参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我可以预览的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、电机控制 SDK 中没有适用于 CLA 的 instaSPIN-FOC 示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否没有编写一些内部代码来测试 CLA 和 instaspin?  

    这是一项很大的潜在工作、可以使它从 CLA 运行、我不想做你已经完成的事情。

    我注意到、这些函数有很多 CLA 版本。 这只是挑选正确答案的案例吗?

    当我快速尝试时、我无法包含 CLA 代码中的 typedef "user_Params"。 它说  

    "致命错误#35:#ERROR 指令:"头文件 CLA 编译器不支持"

    使用 CLA_EST_run ();  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止。 如果 CLA 将调用该代码、则所有代码都必须包含在.cla 或.h 文件中、并复制到 LSx RAM 中以供执行。