This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:XRS 复位后是否有 RAM 初始化过程?

Guru**** 2956870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/813550/tms320f2808-is-there-the-ram-initialization-process-after-xrs-reset

器件型号:TMS320F2808

客户询问是否可以在 RAM 中的 XRS 复位前后恢复某些参数。 我想在 XRS 复位后检查流程、但我在数据表中找不到它。 对于其他器件、该过程似乎与下面的过程不同。  F28004x 中不会发生 RAM 初始化?  

 对于 F28004x、在表4-10中有针对 XRS 复位的以下操作。 引导 ROM 复位原因和操作。

1.将时钟分频器调整为/1
2.设备配置
3.清除引导堆栈
4.继续默认引导流程

而对于 F2837xS、  表3-8中的 XRS 复位操作。 引导 ROM 复位原因和操作:

1.将时钟分频器调整为/1
2.设备配置
3. RAM 初始化
4.继续默认引导流程

请使用手机 â"扫一扫"x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 F2808器件上、在 XRSn 复位后、RAM 不会被初始化。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vivek,

    因此、在 XRSn 复位后、RAM 中的参数仍然存在、对吧?

    请使用手机 â"扫一扫"x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

               该主题的标题为 F2808、但您的问题与 F28004x 有关。 您能否说明您询问的是哪个器件?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于 F2808。 我只能在 F2808数据表中找到相关内容、而在 F28004x 和 F2837X 中找到相关内容。  此外 、我还想确认 F28004x 是如何实现的。