This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:如果电源超出建议的工作范围、芯片是否会永久击穿?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810875/tms320f2809-if-the-power-supply-run-out-of-the-recommended-operating-range-will-the-chip-break-down-forever

器件型号:TMS320F2809
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我的客户正在报告一个 MP 产品中的编程问题。 他们使用的 是第三方闪存编程器。 在1000件中、有40件被发现 编程故障。 找到了故障芯片、其中包含一些代码。 我想知道它是否是   由于编程期间 TMS320F2809的电源电压不稳定造成的。  你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帖子的标题与实际消息之间几乎没有相关性。 如果超出数据表中的工作电压限值、肯定会导致性能下降。 损坏程度取决于违反规范的程度和违反的持续时间。

     

    关于实际的帖子、很难用提供的有限信息来总结任何内容。 “不稳定的电源电压”只是编程失败的一个原因。 还有其他原因。 代码是否已部分编程? 或者闪存是否包含一些垃圾? 器件是否可重新编程? 第三方闪存编程器的使用时间有多长? 如果不了解所有这些、就很难找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    芯片是首次进行编程。  编程器的使用时间为2015年9月。 无法擦除故障芯片的闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到"发现故障芯片时内部有一些代码"。 我假设您能够将器件连接到 CCS 并检查闪存。 这告诉我闪存未锁定。 为什么您无法对闪存重新编程? 您是否尝试过 Uniflash 和 XDS100调试探针?

     

    您尚未回答我的问题"代码是否已部分编程? 或者闪存是否包含一些垃圾?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    这些失败的单元在擦除过程中失败。  然后他们使用了“空检查”并在闪存中找到了一些内容,但我需要检查他们 是如何实现 “空检查”的。 我对您的问题不是很清楚"代码是否已部分编程? 或者闪存是否包含一些垃圾?"  如何查看这些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 CCS 建立连接后、您需要检查闪存内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    想跟进了解是否有关于此主题的其他信息、或者我们是否可以将其视为已关闭?  我现在要标记为 TI 认为已解决。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    问题目前仍在处理中、但可以关闭此帖子。  谢谢你。