This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何触发 SPI 中断

Guru**** 2309050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/813636/how-to-trigger-spi-interrupt

我使用 F28027将 SPI 设置为从模式。 F28027被连接至一个 SPI 转换器、此转换器被连接至带有 USB 的 PC。 SPI 转换器设置为主模式。 我的目的是在需要时从 F28027获取结果。 您能否告诉我一种如何触发 SPI 中断的方法、以便将数据发送出去?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我的问题是否正确。 您是否在问如何在从器件侧的数据接收上配置 SPI 中断?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    感谢你的答复。 我不问如何配置 SPI 中断。

    我的 MCU 连接到 SPI 转换器、SPI 也连接到计算机的 USB 端口。 我使用 F28027对信号进行采样、执行一些计算并将结果存储到变量中。 F28027上的 SPI 设置为从模式、而 SPI 转换器设置为主模式。 仅当 SPI 转换器有请求时、我才需要输出计算结果。 在这种情况下、F28027不会从主器件侧接收任何数据。 我的问题是如何检测主器件端的请求并立即发送结果。

    期待您的回复。 非常感谢。

    此致、

    宏涛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 宏涛、

    我在其他 SPI 器件中看到的情况是、主器件向从器件发送命令(此时、从器件不发送任何数据)。 然后主器件发送虚拟数据以使从器件返回请求的数据。

    这需要2个 SPI 事务-一个用于请求数据、另一个用于接收数据。

    您是否在寻找初始 SPI 传输本身中可用的数据? 在这种情况下、您可以使用某些 GPIO 引脚在通过 SPI 发送请求之前触发从器件的中断。 从器件在接收到 GPIO 中断时、可以计算所需的数据并为 SPI 传输做好准备。

    此致、

    Veena