请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、
我在 TMS320F28377S 的 X1输入端使用外部20MHz 振荡 器、并且我希望将计时器0配置为具有50us (50微秒)的周期、并将计时器1配置为具有100ms (100毫秒)的周期。
我该怎么做?
可以是以下几点?
ConfigCpuTimer (&CpuTimer0、200、50);//! 每50.0us 打一次勾
ConfigCpuTimer (&CpuTimer1、200、100000);//! 每100ms 执行一次勾选
或者、您能告诉我在哪里可以阅读如何配置计时器?
非常感谢