This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:C2000Ware f2807x 代码 buid 可以(它具有.out)。“.out”是否会降低到 TMS320F28075? 我是否需要选择芯片?

Guru**** 2343780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/812931/ccs-tms320f28075-c2000ware-f2807x-code-buid-is-ok-it-has-out-does-out-down-to-tms320f28075-can-i-need-to-choose-the-chip

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

C2000Ware f2807x 代码 buid 可以(它具有.out)。“.out”是否会降低到 TMS320F28075? 我是否需要选择芯片?

D:\C2000Ware for C2000 Microcontroller\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2807x\examples

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据我的理解,您正在尝试导入和编译 f2807x\examples,并想知道是否要为 TMS320F28075更改器件 。

    是这样吗? 如果是,则为。 它不需要选择任何内容。

    您可以直接加载它。 您使用的是哪种硬件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28075  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我需要 EVM/硬件板,而不是您 正在使用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。