This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:如何填充 M3-J5

Guru**** 2443820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/812869/tmdshvmtrinspin-how-to-populate-m3-j5

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

你(们)好

很抱歉、我们找不到 M3-J5接口。 如何执行此操作?   

到目前为止、我们跳过了该操作、它也运行良好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在板载仿真 IC (FTDI)或 H2连接附近找到它、该跳线将用于禁用板载仿真器、然后您可以使用 controlCARD 上的仿真器。 如果您不填充某些 controlCARD、这对其来说是可以的。