This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:如何在 Rs 校准后实现保持电流?

Guru**** 2523040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811011/tms320f28054m-how-to-ajust-the-holding-current-after-rs-calibration

器件型号:TMS320F28054M

尊敬的 TI:

我正在运行 SPINTAC 实验13c、在 Rs 重校准后、电机处于在线状态并保持静止。 它会向电机泵送一些小电流以保持其位置。

如何调节保持位置所需的电流、而不失去控制? 我是否可以更改任何参数来调节其保持电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT 用于 Rs 重阻和转子锁定。  USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT 取决于电机规格和负载、您可以将其设置为电机额定电流的10%~30%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT 设置为0.3A、并执行了几次测试。 我推向电机、锁定电流 gMotorVars.i_A 仍高于1A、但不限于0.3A。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如在另一个线程中向您回复的、 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT 设置为参考 ID、而不是电机的总电流(IS)、您可以检查 IQ 是否不等于零、因为电机正在添加负载、并尝试以零速保持失速状态