This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C28346:TMS320C28346 MCU 是否支持使用 TI-RTOS 进行安全启动

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/812252/rtos-tms320c28346-does-the-tms320c28346-mcu-support-secure-boot-with-ti-rtos

器件型号:TMS320C28346

工具/软件:TI-RTOS

您好!

对于 TMS320C28346 MCU 是否与您的任何形式的安全引导(基本或高级)兼容 TI-RTOS、我想有一个明确的答案。 我从其他论坛讨论中得到的印象是、安全启动过程仅在少数精选处理器系列上可用。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安全引导功能当前仅在 f2838x 器件上可用。

    http://www.ti.com/product/TMS320F28388D

    您可以搜索"安全闪存"或"安全闪存 CMAC 计算函数"。

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal、

    我假设您的意思是 F2838x 是 TMS320系列中唯一  一款可用于安全启动的器件、因为我在 OMAP L138上看到了很多东西。 是这样吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    没错。  

    我假设您是指 C2000器件、因为当您提到"处理器系列"时、这是 C2000论坛。

    您可以发布到其他论坛以查询这些平台或设备。 每个论坛都将有其特定重点领域的专家。

    SAL