This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:补偿设计器/直流增益

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/809405/tidm-hv-1ph-dcac-compensation-designer-dc-gain

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

大家好、

我正在逐步介绍 TIDUAY6D (2019年5月修订)、具体而言、步骤3.1.2.3.3步骤6:在我升高直流总线时观察 invliInst、并且在总线电压超过50VDC 时看不到它会进行调节。

按照步骤8之后的注释、我完成了构建1步骤、并验证电压和电流感应参数是否正确;  然后、我返回到补偿设计器部分、尝试查看直流设置下的增益、但我无法了解这是如何实现的。

您能否就如何更改补偿设计器提供建议、以便我完成用户指南的构建2?

注意:我最初在控制环路设计部分中选择"Compi"时遇到问题、但在将空 ".Cookie"文件粘贴到文件夹中并重新启动 CCS 后、我可以选择 Compi。

提前感谢

Robin

CCS - v9.01

Digital PowerSDK - 1.03

powerSUITE 2.04

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试(未成功)粘贴屏幕截图、其中显示:

    InvliRef = 0.02

    invliRefinst = 0.02

    invlilInst = 0.003

    guiVbus = 126.7

    我也无法粘贴在补偿设计器中显示的屏幕截图中:

    COMP 编号设置为"1" 和

    样式设置为"并行 PI"、没有其他选择(TIDUAY6D 为样式显示了 DCL_PI_C3/C4)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    我的一位同事明天会回来。

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我在另一个 E2E 主题中找到了指向控制理论研讨会的指针、现在我将对此进行回顾

    https://sites.google.com/site/controltheoryseminars/home/seminars/control-theory-fundamentals-seminar

    此致

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新检查了构建2的一些先决条件、并意识到电流和电压不能准确读取、而不是我在上面所说的那样。

    我的假设是、由于这些值不正确、这会阻止构建检查成功完成。

    我为 ADC 读数创建了一个单独的线程;

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、感谢您的更新。 我将关闭此主题。 让我们处理另一个线程上的基本问题。  

    此致

    Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    谢谢