This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2472420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811572/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

大家好、我刚刚使用 TMS320f28377构建了一个电路板。 我使用 launchpad 作为参考。 我可以通过 DXS110 USB 调试探针对其进行编程。 但是、当我复位电路板或打开和关闭电路板时、它不会返回、我必须在闪存配置的 RAM 中对其重新编程。 请参阅原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位时、所有 RAM 都被清除、因此您需要对 RAM 进行重新编程。 如果您在闪存中对应用程序进行了编程、那么只要您具有正确的 BOOTPIN 设置(引导至闪存)、它就应该起作用。 检查电路板上的相同情况。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我应该将 GPIO 72和 GPIO84上拉至3.3V 吗? 我是否需要在 BOOTCTRL 中对任何其他寄存器进行编程?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将 GPIO72/84引脚拉至高电平以设置从闪存引导。

    此致、

    Vivek Singh