请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 我们能否将 MDX 和 MDR 等 McBSP 引脚分配给 TMS320F28335 MCU 的任何 GPIO 引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们能否将 MDX 和 MDR 等 McBSP 引脚分配给 TMS320F28335 MCU 的任何 GPIO 引脚。
Sachin、
数据表中详细介绍了引脚分配、但不能。
MDXA 必须为 GPIO20、MDXB 必须为 GPIO12或 GPIO24。
MDRA 必须为 GPIO21、MDRB 必须为 GPIO13或 GPIO25。
此致、
Cody