This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:产品中意外锁定的问题

Guru**** 3016140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811766/tms320f28035-accidently-locked-issue-in-products

器件型号:TMS320F28035

大家好、

我知道 F28035闪存存在被锁定的已知潜在风险、我的客户在他们的一些已发货产品中注意到了这个问题。

通常、什么可能导致此问题? 是否有任何已知的硬件设计原因可能导致问题?  

我们需要一些关于如何解决这种潜在风险的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是由任何 H/W 设计"缺陷"造成的。 发生这种情况的原因是芯片外部的原因。 编程期间、任何对电源的干扰、例如器件的黑色输出或欠压、甚至电流耗尽、都可能损坏密码位置、从而意外锁定器件。 如果在整个擦除/编程操作期间保持清洁/稳定的电源、则没有风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    客户表示、在 MOSFET 发生故障后、发现一些芯片被锁定。 此时、不应存在闪存操作。 过压/过流是否会导致闪存意外锁定?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不知道 MOSFET 的确切位置及其故障如何会损坏 MCU、这很难判断。 当您提到过压/过流时、您是否指的是器件本身? 如果是这样,则可能是闪存已损坏且无法访问(您可能会误解为“锁定”设备)。 如果不对器件进行故障分析、则很难判断。