This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:PWM 引脚 MUX

Guru**** 2942640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811681/tms320f280041-pwm-pin-mux

器件型号:TMS320F280041

您好!
是否可以将 PWM 信号路由到不同的引脚?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除 pinmux 中的选项外、唯一的其他选项是:

    将信号路由到未使用的 GPIO

    2.使用输入 X-Bar 将信号带回 MCU

    3.使用输出 X-Bar 在 GPIO 上输出信号

    但非常重要的是、您知道通过输入 X-BAR 和输出 X-BAR 获取信号会增加延迟、并且不会对延迟进行表征。 因此、如果您有两个相关且具有时序限制的信号、这不是一种好方法。  

    谢谢、

    NIMA Eskandari