This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:未键合 GPIO 的上拉电阻

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811597/tms320f28374s-pullup-for-unbonded-gpios

器件型号:TMS320F28374S

你好。

关于 以下数据表的第4.3节、100引脚和176引脚封装似乎通过引导 ROM 使用未键合的 GPIO 上拉。

http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/tms320f28374s.pdf

但是、当我参考 以下手册的第7.8节和一些示例项目时、

未绑定的 GPIO 的内部上拉由 InitSysCtrl()完成,引导 ROM 似乎不被使用。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/spruhx5f/spruhx5f.pdf

谁在 TMS320F28374S 中完成了未键合 GPIO 的上拉操作?(应用代码? 还是 ROM 代码?)

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    两者都执行该操作。 引导程序将始终执行此操作。

    应用程序代码还包括它。 也不会有任何伤害。 如果在开发过程中进行调试而不通过引导运行、则仍将具有与以后使用引导独立运行时相同的行为。

    此致

    Chris