工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
实际上、我们需要生成.bin 文件来升级固件。
如何从 CCS IDE 为 TMS320F28069生成.bin 文件。
谢谢、此致、
Amol
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
实际上、我们需要生成.bin 文件来升级固件。
如何从 CCS IDE 为 TMS320F28069生成.bin 文件。
谢谢、此致、
Amol
请参阅 有关 工程管理和编译的较大文章的预编译和编译后处理步骤子章节。
谢谢、此致、
乔治
e2e.ti.com/.../Example_5F00_2806xGpioToggle.zipHi
我按照程序添加了命令"${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin "${BuildArtiftFileName}""${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/ofd2000 ""${CG_TOOL_ROOT}/bin/hex2000 "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin
但它会创建大小更大的.bin 文件、
如何减小 bin 文件的大小。 请参阅随附的 bin 文件
尊敬的乔治:
请找到以下链接器映射文件
谢谢、此致、
Amol
/*
// TI 文件$Revision:/main/3 $
//签入$日期:2011年3月3日13:45:53 $
//######################################################################################################################
//
//文件:f28069.cmd
//
//标题:F28069器件的链接器命令文件
//
//######################################################################################################################
//$TI 发行版:F2806x 支持库 v2.04.00.00 $
//$Release Date:Thu OCT 18 15:47:20 CDT 2018 $
//版权所有:
//版权所有(C) 2009-2018 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
//
//以源代码和二进制形式重新分发和使用,有无
//如果满足以下条件,则允许进行修改
//满足:
//
//重新分发源代码必须保留上述版权
//注意、此条件列表和以下免责声明。
//
//二进制形式的重新分发必须复制上述版权
//注意、中的条件列表和以下免责声明
//随提供的文档和/或其他材料
//分布。
//
//德州仪器公司的名称和的名称都不是
//其贡献者可用于认可或推广衍生产品
//未经特定的事先书面许可,从该软件下载。
//
//本软件由版权所有者和作者提供
//“原样”以及任何明示或暗示的保证,包括但不包括
//限于对适销性和适用性的暗示保证
//一个特定的目的是免责的。 在任何情况下、版权均不得
//所有者或贡献者应对任何直接、间接、偶然、
//特殊、典型或必然的损害(包括但不包括)
//仅限于采购替代货物或服务;
//数据或利润;或业务中断)
//责任理论,无论是合同责任、严格责任还是侵权行为
//(包括疏忽或其他)以任何方式因使用而产生
//此软件,即使已被告知可能会发生此类损坏。
//$
//######################################################################################################################
*
/*===================================================================
//适用于 Code Composer Studio V2.2和更高版本
//--------------------------------------------------------
//除了该内存链接器命令文件外,
//将头文件链接器命令文件直接添加到工程中。
//链接时需要标头链接器命令文件
//将外设结构设置到内部的适当位置
//存储器映射。
//
//在中找到了头文件链接器文件 头文件\cmd
//
//对于 BIOS 应用程序添加:F2806x_Headers_BIOS.cmd
//对于非 BIOS 应用程序添加:F2806x_Headers_nonBIOS.cmd
=================================================================================================== *
/*===================================================================
//对于 V2.2之前的 Code Composer Studio
//--------------------------------------------------------
// 1)使用以下-l 语句之一来包含
//项目中的头链接器命令文件。 头文件链接器
//将外设结构链接到正确的文件
//内存映射中的位置*/
/*取消注释此行以仅包括非 BIOS 应用程序的文件*/
/*-l F2806x_Headers_nonBIOS.cmd */
/*取消注释此行以仅包括 BIOS 应用程序的文件*/
/*-l F2806x_Headers_BIOS.cmd */
/* 2)在项目中添加路径 头文件\cmd 到
库搜索路径位于 project->build options、linker tab、
库搜索路径(-I)。
/*================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ *
/*定义 F2806x 的内存块开始/长度
PAGE 0将用于组织程序段
第1页将用于组织数据段
注:
F28069上的存储器块是一致的(也是相同的
物理存储器)。
不应该是相同的存储器区域
同时为 PAGE 0和 PAGE 1定义。
这样做将导致程序损坏
和/或数据。
可组合连续 SARAM 存储器块
如果需要创建更大的存储器块。
*
存储器
{
第0页:/*程序内存*/
/*内存(RAM/FLASH/OTP)块可移动到第1页进行数据分配*/
RAML0:origin = 0x008000、length = 0x000800 //片上 RAM 块 L0 */
RAML1:origin = 0x008800,length = 0x000400 //片上 RAM 块 L1 */
OTP:origin = 0x3D7800,length = 0x000400 //片上 OTP */
FLASHH:origin = 0x3D8000,length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHG:origin = 0x3DC000、length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHF:origin = 0x3E0000,length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHE:origin = 0x3E4000、length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHD:origin = 0x3E8000、length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHC:origin = 0x3EC000,length = 0x004000 //片上闪存*/
FLASHA:origin = 0x3F4000,length = 0x003F80 //片上闪存*/
csm_RSVD:origin = 0x3F7F80,length = 0x000076 // FLASHA 的一部分。 当 CSM 正在使用时、使用所有0x0000进行编程。 *
begin:origin = 0x3F7FF6,length = 0x000002/* FLASHA 的一部分。 用于"引导至闪存"引导加载程序模式。 *
CSM_PWL_P0:origin = 0x3F7FF8,length = 0x000008 // FLASHA 的一部分。 FLASHA 中的 CSM 密码位置*/
FPUTABLES:origin = 0x3FD590,length = 0x0006A0 //引导 ROM 中的 FPU 表*/
IQTABLES:origin = 0x3FDF00,length = 0x000B50 //引导 ROM 中的 IQMath 表*
IQTABLES2:origin = 0x3FEA50,length = 0x00008C //引导 ROM 中的 IQMath 表*
IQTABLES3:origin = 0x3FEADC,length = 0x0000AA /*引导 ROM 中的 IQMath 表*/
ROM:origin = 0x3FF3B0,length = 0x000C10 //引导 ROM */
复位:origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002 //引导 ROM 的部分*/
向量:origin = 0x3FFFC2,length = 0x00003E //引导 ROM 的部分*/
第1页:/*数据存储器*/
/*内存(RAM/FLASK/OTP)块可被移动至 PAGE0以进行程序分配*/
/*寄存器保留在第1页中*/
BOOT_RSVD:origin = 0x000000,length = 0x000050 // M0的一部分,引导 ROM 将此用于栈*/
RAMM0:origin = 0x000050、length = 0x0003B0 //片上 RAM 块 M0 *
RAMM1:origin = 0x000400、length = 0x000400 //片上 RAM 块 M1 *
RAML2:origin = 0x008C00,length = 0x000400 //片上 RAM 块 L2 */
RAML3:origin = 0x009000,length = 0x001000 //片上 RAM 块 L3 */
RAML4:origin = 0x00A000、length = 0x002000 //片上 RAM 块 L4 */
RAML5:origin = 0x00C000、length = 0x002000 //片上 RAM 块 L5 */
RAML6:origin = 0x00E000、length = 0x002000 //片上 RAM 块 L6 */
RAML7:origin = 0x010000、length = 0x002000 //片上 RAM 块 L7 */
RAML8:origin = 0x012000,length = 0x002000 //片上 RAM 块 L8 */
USB_RAM:origin = 0x040000、length = 0x000800 // USB RAM *
FLASHB:origin = 0x3F0000,length = 0x004000 //片上闪存*/
}
/*将段分配给内存块。
注:
DSP28_CodeStartBranch.asm 中用于重定向代码的 codestart 用户定义段
闪存时执行
ramfuncs 用户定义的段来存储将从闪存复制到 RAM 中的函数
*
部分
{
/*分配计划领域:*/
.cinit:> FLASHH,PAGE = 0
.pinit:> FLASHH,PAGE = 0
.text:> FLASHH,PAGE = 0
codestart:> begin,page = 0
ramfuncs:load = FLASHD,
运行= RAML0、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
load_size (_RamfuncsLoadSize)、
PAGE = 0
csmpasswds:>csm_PWL_P0,page = 0
csm_rsvd:>csm_RSVD,page = 0
/*分配未初始化的数据段:*/
.stack:>RAMM0,page = 1.
.ebss:> RAML4,PAGE = 1
.esysmem:>RAML2,page = 1.
.cio:>RAML5,page = 1.
/*闪存中的初始化段*/
/*要使 SDFlash 对这些内容进行编程、必须将它们分配到第0页*/
econst:> FLASHH,PAGE = 0
.switch:>FLASHH,PAGE = 0
/*分配 IQ 数学区域:*/
IQMath:> FLASHH,PAGE = 0 //*数学代码*/
IQmathTables :>IQTABLES,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
/*分配 FPU 数学区域:*/
FPUmathTables:> FPUTABLES,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
DMARAML5:>RAML5,PAGE = 1
DMARAML6:>RAML6,PAGE=1
DMARAML7:>RAML7,PAGE=1
DMARAML8:>RAML8,PAGE = 1
/*如果调用 IQNexp()或 IQexp(),请取消注释以下部分
库中的函数、以便利用
引导 ROM 中的相关 IQ Math 表(这可以节省空间和引导 ROM
1个等待状态)。 如果此部分未注释、则为 IQmathTables2
将被加载到其他存储器(SARAM、闪存等)中并将采用
上行空间、但0等待状态是可能的。
*
/*
IQmathTables2:> IQTABLES2,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
{
IQMath.lib (IQmathTablesRam)
}
*
/*如果调用 IQNasin ()或 IQasin (),请取消注释以下部分
库中的函数、以便利用
引导 ROM 中的相关 IQ Math 表(这可以节省空间和引导 ROM
1个等待状态)。 如果此部分未注释、则为 IQmathTables2
将被加载到其他存储器(SARAM、闪存等)中并将采用
上行空间、但0等待状态是可能的。
*
/*
IQmathTables3:> IQTABLES3,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
{
IQMath.lib (IQmathTablesRam)
}
*
/*.reset 是编译器使用的标准段。 它包含*/
/* C 代码_c_int00起始地址。 /*
/*当使用引导 ROM 时,此部分和 CPU 矢量*/
/*不需要表。 因此、默认类型设置为*/
/* DSECT */
.reset:> reset,page = 0,type = DSECT
VECTORS:> VECTORS,PAGE = 0,TYPE = DSECT
}
/*
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//文件结束。
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
*
遗憾的是、您发送了链接器命令文件、该文件与链接器映射文件不同。 链接器命令文件是链接的重要输入。 链接器映射文件是链接的输出。 它是一个文本文件、其中显示了如何构建段并将其分配给存储器。 在 CCS 工程中、链接器映射文件与工程具有相同的名称、扩展名为.map。 它位于 Debug 目录中、或当前编译配置的名称。
请找到链接器映射文件、添加文件扩展名.txt、并将其附加到您的下一篇文章中。 请勿在帖子中直接复制并粘贴文件内容。
谢谢、此致、
乔治