This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:需要获得有关 TMS320F28069的指导

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811440/ccs-tms320f28069-need-guidance-to-start-with-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我已经购买了 TMS320F28069实验套件。 那么、任何人都可以告诉我如何使用 C 语言进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    我可能建议从 F28069技术讲座开始、您可以在以下链接中找到该技术讲座:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#C2000_Piccolo_Multi-Day_Workshop_-_Revision_5.0_May_2014_.28ExpKit_F28069.3B_CCSv6.0.29

    它基于 F28069实验板套件、旨在让用户熟悉 CCS、使用器件、熟悉器件的功能集、并为您开始自己的开发做好准备:  整个研讨会可能需要一些时间、但投资通常是值得的。  该材料也可用作良好的参考。

    您可以在器件的产品页面上找到器件的技术参考手册、该手册也很有用。

    最后、C2000Ware 中提供了许多 CCS 示例、可用于进一步了解器件。
    \C2000Ware_X_XX_XX_XX\device_support\f28066\examples\

    希望能有所帮助!


    谢谢、
    Brett