This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:建议使用 XRS 电压监控器

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810230/tms320f28377s-xrs-voltage-monitor-recomendation

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TPS3702

您好!

对于28377S、建议的 XRS 监控器电压电平是多少?

3.14V 或更低?

3.14V 稍高一些。  

F280049、3.1V 呢?

非常感谢。

BR、Jordan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    VDDIO、VDDA 上的电压是多少? XRSn 被上拉至什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我不讨论 XRSn 上的上拉电阻、而是像 TPS3702这样的电压检测器 IC。

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    很抱歉、我有点困惑。 您对 F280049/F28377S 器件或 TPS3702器件的疑问。 如果涉及 TPS3702、您必须将其发布在他们的论坛中。 如果是关于 F280049/F28377S 器件、请重新表述问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是关于 C2000、而不是 TPS3702。

    客户希望监控 F28004x 和 F2837x 的3.3V 和1.2V、并在3.3V/1.2V 降至特定电压时复位 C2000。

    复位 F28004x 和 F2837x 的建议电压是多少?

    一个电压检测器 IC 用于监控3.3V 和1.2V 电压。 其输出连接到 XRSn。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    感谢您的澄清。

    对于 F28004x、建议的最低工作电压 VDD33为2.8V、VDD12为1.14V。

    对于 F2837x、建议的最低工作电压 VDD33为3.14v、VDD12为1.14v。

    通常最好添加一些裕度、但您需要在这些最低建议电压基础上添加任何裕度。