This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:外部20MHz 晶体怀疑

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811238/tms320f28235-external-20mhz-crystal-doubt

器件型号:TMS320F28235

您好!

客户将 F28235 Q100用于其应用。 使用20MHz 外部晶振。

以下是一些疑问:

1) 1)可以使用20MHz 吗? 应该可以。

2) 2) CL 和其他规范有哪些建议?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    最大 PLL 多路复用器为10/2。  您只能使用20MHz 晶体实现100MHz 的工作频率。  您可以使用具有该限制的20MHz。

    通常情况下、人们使用具有 F28235的30MHz 晶体来实现150MHz 的工作频率。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无源器件的参数因所选晶体而异。 因此、我们不建议使用任何值。 我们的数据表包含以下注意事项:

    TI 建议客户让谐振器/晶体供应商描述其器件与 DSC 芯片的运行情况。 谐振器/晶体供应商拥有调谐振荡器电路的设备和专业技术。 供应商还可以告知客户正确的储罐组件值、从而在整个工作范围内产生正确的启动和稳定性。