This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:芯片形式 SM320F28335 - PN 后缀

Guru**** 2544780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811283/sm320f28335-ht-die-form-sm320f28335---pn-suffix

器件型号:SM320F28335-HT

您好!

我们需要 SM320F28335的裸片格式。

根据 TI 和 DigiKey 的说法、器件型号是

SM320F28335KGDS1.

但是、看看 Micross 的库存、他们只有

SM320F28335SKBD1

有什么区别? Micross 库存中的骰子是否可用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quark、

    我不能对 Micross 器件型号作最后评论。

    但是、我认为这是错误的。

    TI 器件型号为 SM320F28335KGDS1。

    我们只有1个 SM320F28335 KGD 器件、很可能这是拼写错误、也可能是 Micross 有意更改器件名称。

    我将让我们的裸片销售代表与 Micross 进行核实、以确认并邮寄回去。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quark、

    我联系了一位 Micross 代表。 她表示 Micross 不正确。

    您是否允许我直接向她提供您的电子邮件地址?  我可以从系统中拉它。

    她希望与您讨论并与您的销售代表核实。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将直接与他们联系。  我不知道这是经销商的问题;我假设它是一些不同的版本或类似的版本。

    感谢您的检查!