This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28021:我能否使用一个 C2000来替代 M4 MCU + MP6570

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/807720/tms320f28021-can-i-use-one-c2000-to-replace-m4-mcu-mp6570

器件型号:TMS320F28021
主题中讨论的其他器件:DRV8353

你(们)好  

我的客户使用 M4 MCU + MP6570 + DRV8353设计200W 伺服。  磁编码器、需要 CAN。

MP6570: https://www.monolithicpower.com/pub/media/document/MP6570_r0.1.pdf

能否使用(一个 C2000 +DRV8353)替换(M4 MCU + MP6570 + DRV8353)? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用中
    M4 =主机控制、CAN 通信、通用
    MP =位置/速度/扭矩 FOC +磁性转子位置传感器
    DRV =栅极驱动器

    您可以在 C2000器件中执行主机、CAN、FOC (尽管不是提供 CAN 的 F28021)并使用相同的栅极驱动器。 缺少的是转子位置传感器。 根据电机的不同、您将需要使用其他一些方法来定位转子。 线性编码器、绝对编码器或旋转变压器。 它可以连接到 C2000。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢。

    InstaSPIN-FOC 软件可在 TMS320F2802xF、TMS320F2805xF、TMS320F2806xF、TMS320F28004XC 器件系列上使用。

    TMS320F2803X 是否支持 FOC?

    如果不是、为了满足 CAN 和 FOC 两种需求、推荐哪一种是最低成本?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2805x 是具有 CAN 和 InstaSPIN-FOC 或-MOTION 选项的成本最低的器件。

    F28004x 价格稍高、但功能更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!