This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:空载速度

Guru**** 2930740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810952/tms320f28069m-no-load-speed

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的团队:

我在 F28069M 中使用了 LAB5例程、 在空载操作中、发现速度只能达到额定速度的一半。

您对此情况有什么看法吗?  什么因素导致了这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电机规格。 最大电流和输入电压。 1.您可以检查 gMotorVars.Vs 是否等于或接近 USER_MAX_VS_MAG_PU、如果是、这意味着直流总线电压不足以满足您的电机要求、您需要增大直流总线电压或对您的电机应用磁场减弱控制。

    2.如果运行 lab05b、则增大最大电流;如果运行 lab05a、则增大基准电流。

     gMotorVars.Vs 可按以下代码计算。

    //按单位读取 Vd 和 Vq 矢量
    gMotorVars.Vd = CTRL_getVd_out_pu (ctrlHandle);
    gMotorVars.VQ = CTRL_getVq_out_pu (ctrlHandle);

    //计算向量 vs 以标么值表示
    gMotorVars.vs =_IQsqrt (_IQmpy (gMotorVars.vd、gMotorVars.vd)+_IQmpy (gMotorVars.VQ、gMotorVars.VQ));