This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:采用 F28335的 BQ32000实时时钟应用

Guru**** 2611605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811001/ccs-tms320f28335-bq32000-real-time-clock-applicaiton-with-f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:BQ32000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我是 TI DSP 28335用户。  

我熟悉 DSP 283352/28020应用的硬件设计、例如 ePWM、ADC SCI 和 I2C 电路。  

我还执行编码相关函数。  

现在、我的老板要求我让 DSP 知道在特定时间控制电子设备的开启和关闭的时间和日期。  

我遇到了一个 TI 芯片 BQ32000。

是否适合此应用? 我需要此应用的硬件设计参考和软件解决方案。

谢谢!

小明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 BQ32000具有 I2C 接口、因此可连接到28335。 抱歉、我们没有 适用于此应用的任何硬件设计参考和软件解决方案。