This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:使用 I2C C2000微控制器从 BQ34110接收信息

Guru**** 2620185 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, BQ34110, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810850/ccs-tms320f28335-receiving-information-from-bq34110-with-i2c-c2000-microcontroler

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: BQ34110C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

在我的项目中、我使用 BQ34110电池电量监测计将信息发送到 TMS320F28335、但是我在读取数据时遇到了问题、我认为 代码中没有正确的说明。 我们公司的团队正在开展此项目几天、我们无法通过 IC2总线进行通信。 如果您能向我们提供专门针对这些器件的指令集、我将不胜感激、您可以从 BQ34110电池电量监测计中阅读特定的注册信息。

谢谢你

Nikan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikan、

    遗憾的是、我们没有专门针对 BQ34110器件的 I2C 示例或驱动程序。 您将需要开发自己的代码/驱动程序、以遵循 BQ34110数据表中所述的协议。

    为了让您开始写入和读取 BQ34110寄存器、我建议查看我在前一个 E2E 帖子中提供的代码:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/773846

    它适用于 F2802x、但您应该能够在自己的 F2833x 代码中使用相同的函数。

    还有一个 C2000ware 中 F2833x 的 i2c_EEPROM 示例可供您入门(目录如下)、但我认为以上内容将更易于理解。

    C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2833x\examples\i2c_eeprom

    最棒的

    Kevin