This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-PSFB-DCDC:查找代码

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810833/tidm-psfb-dcdc-looking-for-code

器件型号:TIDM-PSFB-DCDC
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

查找此参考设计的代码时遇到问题。 在哪里可以找到此代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrett、

    此套件上次在 controlSUITE 中更新、不在 C2000Ware/Digital Power SDK 中-这可能是您的问题。

    如 EVM 产品页面上所述:

    注:此电路板的软件可在 controlSUITETm软件包中找到。 从 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。 安装后、导航至"Development Tools"->"Digital Power"部分下的"High Voltage Phase Shifted Full Bridge Developer's Kit"。


    如果浏览目录结构而不是 controlSUITE GUI、可在此处找到该套件的配套资料:
    \controlSUITE\development_kits\HVPSFB_v1.1\

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett