请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好!
我正在尝试确定启动时处理器复位的原因、显而易见的启动位置是 RESC 寄存器-它具有指示复位原因的位。 但是、文档(TRM)指出:
2.3.2.外部复位
只要 XRS 因任何原因被驱动为低电平、RESC 寄存器中的 XRSn 位就会被置位。 那么、该位
由引导 ROM 清除。
2.3.3.上电复位
一个 POR 后、RESC 中的 POR 和 XRSn 位被置位。 然后这些位被引导 ROM 清除。
因此、在启动时、POR 和 XRSn 始终为0。 因此、如何区分一个 POR 和一个 XRS 驱动的复位?
谢谢、
Richard。