This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:禁用 PWM 输入时、ECAP 捕获寄存器值不会复位为0

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810511/tms320f280049-ecap-capture-register-values-do-not-reset-to-0-when-pwm-input-is-disabled

器件型号:TMS320F280049

我开发了一个 ECAP 模块驱动器、用于从连接的外设读取脉冲输入。 为了对我的驱动器进行单元测试、我在 TMS320F280049评估模块上配置了2个 GPIO、以便为控制器上的2个 ECAP 模块提供输入、我将通过将波形发生器上2个独立通道的 PWM 脉冲馈送到这两个引脚来测试 ECAP 功能。

当我更改两个通道上的频率时、我可以观察到捕获寄存器值的变化。

但是、当我禁用波形发生器输出时、我希望捕获寄存器复位为0 (因为在 GPIO 上没有检测到脉冲)。 这不是发生的。 捕获寄存器会保留上次捕获时的值、当我观察 ECAP 寄存器时、TSCTR (时间戳计数器寄存器会不断递增)。

为什么会发生这种情况?

我的配置设置如下:

GPIO 鉴定:6个样本

捕捉模式:连续、在 ECAP_EVENT_4处回绕

极性:在 CAP1和 CAP3上上升、在 CAP2和 CAP4上下降。

运行模式:Delta (每次捕捉时计数器复位)

ECAP 同步模式:同步输入时同步输出

ECAP_EVENT_4上启用 ECAP 中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    行为就是我所期望的。  在输入引脚发生事件时、增量时间值会加载到捕获寄存器中。  在本例中、事件是两个连续脉冲的上升沿和下降沿。  如果没有事件、则不会更新寄存器。

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../ecap_5F00_delta_5F00_mode_5F00_1.pdf